This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65193:50Hz +/-15V/+-24V PWM 生成电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65193, TLV61046A, TPS65131, PMP9780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654706/tps65193-50hz--15v--24v-pwm-generation-circuit

器件型号:TPS65193
主题中讨论的其他器件: TLV61046ATPS65131PMP9780

大家好、

我的客户正在设计50Hz +/-15V/+-24V PWM 生成电路、我们发现 TPS65193非常适合此应用、 我们对此有一些问题、希望您能提供帮助:  

1.对于 TPS65193、客户需要在不使用时关闭此电路、这要求 TPS65193在关断时输出为0V (GND)。 一种方法是关闭电源;但我们考虑使用 TPS65193电荷共享功能来实现此目的。

例如、与下面的图18方框图一样、我们使用 CKV 作为输出、而 CKVB 通过 Rasg (1k 欧姆)连接到 GND (无级联电容)。 在正常运行期间、将 STV=高电平、CPV 设置为输入;在禁用期间、将 STV=低电平、 CPV=低电平、电荷共享启用、CKV 应该被拉至 GND。 是这样吗?  

2.我们已推广使用 TPS65131来提供+-15V 电源,但对于+-24V 电源,我们现在不是一个好主意。 我们正在考虑使用 TLV61046A 输出13V 电压等升压器件、并使用电荷泵生成+-24V 电压、但由于没有反馈、因此我们对其瞬态响应有一点担忧。 您对+-24V 电源有什么建议吗?  

尽管 TI.com 上提供了 TPS65193,但 TI store 上没有找到它的 EVM,您是否会建议是否有 EVM 以及如何应用它? 谢谢。  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    1) 1)这是否意味着您将只使用 CKVx 作为输出、而不将 CKVBx 连接到电池板? 相应的 xCSx 通道会怎么样? 如果可以、我需要在实验中进行检查、但我发现有疑问、好像 CPVx 为低电平、输出将被拉至 Voff。

    2) 2)我可以建议使用参考设计 PMP9780 (调节+/-24V)并进行修改。 您将需要一个双反相级来获得-24V 电压。请注意组件的额定值。 这是否是客户可接受的解决方案?

    3) 3)该器件没有正式发布的 EVM。 我可以离线向您发送 SEB。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilona、

    1、是的、我们只需要1个输出通道、即 CKV1。 CKVB1通过一个1k 欧姆电阻器(如图18中的 Rasg、但没有级联)连接到 GND。 CKVBCS1和 CKVCCS1也应像图18那样进行连接、并且 RCS/RTC 可能为0或50欧姆。

    该电路会在正常运行期间在 Rasg 1k Ω 电阻器上增加额外的功耗、但应该可以。

    2.感谢您的建议、我会与客户再次核实。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    关于1)
    当您说 CKVB1通过1k 欧姆电阻器连接到 GND 时。 您是否还计划将此节点连接到引脚 CKVB1?
    我在这里看到的问题是、一旦 CPV1被拉至低电平、输出引脚(CKVx)将被拉至 Voff (表2)。 RASG 和 CASG 的负载(尽管未在此处连接)将定义针对 Voff 拉取的放电时间。
    我能想到的是使用一个外部电阻分压器(von (CKV)至 Voff)、并将其除以为0V。如果 CPV1为低电平、这可以定义您的 CKV。。。。 让我更详细地检查一下、我(希望)明天可以提供草稿。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ilona、

    我已收到 SEB 发货通知、它应于明天发货。 感谢您的支持。

    请查看下图、了解关断电路、感谢您的建议。  

    Kevin