This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:bq77905 ctrc 和 CHGU 引脚

Guru**** 2532650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656482/bq77905-bq77905-ctrc-and-chgu-pin

器件型号:BQ77905

您好!

 如果使用非 堆叠式 BQ77905、仅1个 IC 用于3节电池、请针对以下两个问题提供建议:

 

1. CHGU 引脚是否应保持未连接状态-悬空? 或绑定到?

验证 CTRC 引脚是否为启用 状态当 CTRC <=0.6V 时、为了使用 CTRC 引脚关断2个 MOSFET、它是否需要高于0.6V 的电压?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    1、CHGU 为输出、应保持未连接状态。
    2. CTRC 将仅控制与充电相关的输出(CHG 和 CHGU)。
    低于0.6V 时、充电输出被启用、请见 VCTR1技术规格。
    要禁用、但您必须将输入置于2.04V 以上、请参阅 vCtr (DIS)规格(实际为2.04至 VDD + 0.7)。
    bq77905数据表的图16可能有所帮助。 在启用区域和禁用区域之间、不确定是启用还是禁用输出、避免在该区域运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    感谢您的详细答复。

    只需验证一下、当 CTRC 被禁用时、放电 FET 会继续导通并持续对电池放电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它将通过充电 FET 体二极管放电。 如果电流足够、它将激活体二极管保护功能、并且充电 FET 将再次导通。
    要停止放电电流、请使用 CTRD 输入。 如果您想停止对同一信号进行充电和放电、可以将 CTRC 和 CTRD 输入连接到同一信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    感谢您的快速回复!