This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38691-ADJ:电流限制不起作用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38691, LP38691-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655597/lp38691-adj-current-limitation-not-working

器件型号:LP38691-ADJ
主题中讨论的其他器件:LP38691

您好!  

我已经看到您对先前类似问题的回答、但我太忙了、无法回答您。

然而、我发现同一电路板上同一组件的不同工作方式!!!

在我们制作的电路板上、使用相同的稳压器五次、但使用相同的稳压器

共模输入电源(步降转换器)其中四个不工作

输出快捷方式上的电流限制,第5个将正常运行!!

我在分离原型板上使用它、它也能正常运行...  

唯一可能改变的是 PCB 轨道长度、它与输出非常短。

它们小于14mm、另一个没有问题的铜轨长度为  

76mm (有些带通孔,有些不带通孔)...

我制作的另一个板的总长度为55mm、具有2个0r 电阻器和一些过孔

在电源路径上…

这是否有助于部件正常工作?

如果需要、我可以向您发送 LP38691使用位置的每条布线的部分视图。

感谢您的支持。

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thierry、

    布局不应影响 LDO 的电流限制行为;但是、最大限度地减小布线的电感/电阻有助于提高系统级性能的其他方面。 您如何确定电流限制是否正常运行? 如果可能、您能否提供输入电压、输出电压和输出电流的示波器截图?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    该稳压器用于为 USB 母连接器@ 5.04v 上的外部器件供电。 当我连接一个生产设备的 VCC 短接时(生产失败,我们有自己的 CMS 生产机和热凝器),主降压运行@500kHz 有2A 的限制,并且由于其保护处于活动状态,它会随着声音而崩溃, 这是声音....

    与其他测试一样,我用50cm 导线手动短接输出,其中四个将始终在我们的所有生产设备上崩溃,第五个将不会! 这种情况可能发生在我们设备使用不当的情况下,因为它将在某些学校使用 !!  

    理论上 Vin 为5.4v 为了防止一些散热、我尝试将其增加到8v、但没有更多结果...

    使用万用表测得的电流将提供超过1.6A 的电流,我认为另一个400mA 可用于电路板的其余部分(降压稳压器的保护为@ 2A)!!

    我知道,在数据表中,该器件的最大电流限制取决于 Vin-Vout,不应超过800mA ... 一个正常工作,而不是其他!!!

    您需要哪种示波器  ,并在哪种信号上进行同步?

    如果需要,我可以为您提供设备的原理图和路由...  

    Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thierry、

    由于您尝试短时间启动 LDO、因此如果示波器快照具有 Vin (DC)、Ven (DC)和 Iout (DC)则会很好。 如果您将示波器设置为从 EN 上升触发、则会捕获浪涌电流和电流限制。 在这种情况下不需要 Vout、因为它连接到 GND。 您应该会看到电流从零(禁用 LDO)变为浪涌电流、可能超过电流限制到电流限制。

    LDO 周围的原理图和布线会有所帮助。 您可以将其附加到下一个帖子或以私人消息的形式发送它们:

    e2e.ti.com/.../3032.08-adding-friends-sending-private-messages

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    请注意、LP38691-ADJ 没有使能引脚、但我可以在输出电压下降时同步、请让我花些时间进行捕获、此时我可以为您提供原理图和路由...

    原理图 PDF 文件已加入下面和光绘文件。

    我想你有一个 Gerber 浏览器,对于这样快速的视图或分析,我使用 EasyLogix.de 上的 GerberLogix 或其他工具,如 Gcpredue

    Thierry