This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:TPS54A20 CFF 和内部配置有疑问?

Guru**** 2582065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654700/tps54a20-tps54a20-cff-and-internal-configuration-question

器件型号:TPS54A20

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS54A20。

我有两个问题。

问题1.
数据表图47中 C8是否有计算公式?
当我添加问题文件时、您可以检查文件吗?

问题2.
您能告诉我内部配置吗?
您能告诉我误差放大器的结构是什么?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

e2e.ti.com/.../TPS54A20_5F00_Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此数据表正在进行一些更改。  内部细节很复杂。  请直接与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Tucker:

    非常感谢您的回复。

    我向您的私人电子邮件地址发送了问题。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    培训视频系列介绍了转换器的工作原理以及如何选择组件值、包括 CFF。 您可以在此处找到该培训: https://training.ti.com/designing-tis-series-capacitor-buck-converter 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeep Shenoy:

    非常感谢您的回复。

    我也向 John Tucker 私人电子邮件地址发送了问题。

    我看到了培训演示。


    尽管已说明了 CFF 的计算公式、
    您能根据 fz 进行计算吗?

    尽管我认为计算 fz = 1 /(2π×R1×C1)、
    您可以从此处计算 C1吗?

    TPS54A20中是否有 fz 的固定频率?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明天请让我咨询 Pradeep。 然后、我们会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JohnTucker:

    您能否教授进度情况?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在周一对此进行探讨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前馈电容器的零点和极点频率取决于输出电压。  它们不特定于任何 IC 参数。  我更喜欢将零点放置在闭环交叉点的正上方。  如果您有任何其他具体问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JohnTucker:


    非常感谢您的回复。
    我向我的客户发送您的建议。

    我将反馈它。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。