This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I'm 正在寻找用于监控负电源和正电源的监控电路

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1903, TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666019/i-m-looking-for-a-supervisor-circuit-for-monitoring-both-negative-and-possitive-power-supply

主题中讨论的其他器件:UC1903TPS3701

尊敬的 TI 社区:

我有一个双轨电源、它将为我的放大器供电。
两者都有使能引脚(TPS7A4701和 TPS7A3301)、因此我想用它们比使用简单分压器更好、在我的情况下、这是不够的。

我要找什么? 我正在寻找一种简单的解决方案来监控负电压和正电压、该解决方案将出现在稳压器输入引脚上。
最好实现一件事、假设其中一个电源轨将降至20V/-20V 以下(我已将两个稳压器调整为对称18V)、如果发生这种情况、两个稳压器中的一个将关闭、直到故障消除。 我正在寻找一种解决方案、即使其中一个稳压器可以正常上电、也会关闭这两个稳压器、无论哪个电压将低于阈值(正负极)。

我以前从未这样做过、因此我正在寻找解决方案、IC 方案等 我过去遇到过这种问题,但无论如何保护都很好:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateusz、

    我认为最好的解决方案是 UC1903器件系列。 该器件具有宽输入电压范围、除了1个负电压监控器外、还可以监控4个欠压和过压电压。

    http://www.ti.com/product/uc1903

    请提供反馈、了解此器件是否适用于您的应用!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michal,谢谢你的建议:)
    该 IC 看起来非常好、甚至适用于负电压-一个 IC 可满足我的所有需求。

    但有一个问题、使用此芯片、我将能够监控正负电源(欠压选项)、因此我可以添加一些 LED、以便轻松进行视觉控制。

    Michael 能帮我调整一切以满足我的需求吗?

    我有一个基于 TPS7A4701和 TPS7A3301的电源、每条线路可调节为对称18V。
    因此、最好使用这种价格有点高的 UC1903的功能。

    我假设 UV 和 OV 控制适用于所有感应输入、那么如何正确设置它?
    假设我希望保持在20-25V 范围内、下面的所有内容都将作为 UV 触发、上面的所有内容都将被识别为 OV。
    负电压的类似情况。

    我还假设电源正常信号应与两个稳压器的 EN 引脚连接、以便在至少在一条电源线上或两者都存在任何 OV 或 UV 时将其打开并关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateusz、

    该器件的基准电压为2.5V。 因此、如果您感应到22.5V 作为中心点、20V 是 UV、25V 是 OV (因此+/- 2.5V)、您可以设置以下内容:

    Vs (nom)= 22.5V、V_UV = 20V、V_OV = 25V、因此故障窗口百分比为 (1-(20/22.5))* 100 =  11%

    将 R2设置为10千欧。 求解 R1 = 80k Ω。

    通过求解具有11%故障窗口的 R3、得出 R3约为88.8k Ω。

    如果您不想使用 R3并希望使用标准10%故障窗口、则 UV 将约为20.25V、OV 将为24.75V。

    请尝试一下、并告诉我您的反馈。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael。

    如何将 TPS3701用于每个电源轨(甚至是负电源轨),那么我将需要其中两个:)

    假设我需要在电压降至20V 以下或高于25V 时禁用 LDO。

    该芯片应该怎么做? 或者、我可能需要添加一些 MOSFET。
    有两个输出、我是否应该将两个输出上拉至 VDD?

    该芯片相当便宜且非常小、这对我的设计来说很好、说实话、我只需要 UV 和 OV。

    您能帮我计算精确的电阻值吗? 两个电源轨几乎相同(TPS7A4701和 TPS7A3301)。
    我将需要3V 的输出来启用 TPS7A4701、并需要2V (或-2V)的输出来为 TPS7A3301执行相同的操作。

    我以前从未这么做过、我使用了一些监控器、以便在电压低于某个电平时进行简单复位、但这一切都集成在 MCP130这样的一个 IC 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateusz、

    TPS3701是一个出色的选择、它是我们的顶级性能器件之一。

    使用数据表第8.1.1节中的应用部分

    将 VMON (OV)设置为25V、将 VMON (UV)设置为20V、I 计算公式为:

    R1 =~980k Ω、R2 =~4k Ω、R3 =~16k Ω。

    请告诉我、这是否适合您。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。

    两个输出都应通过电阻器上拉(我是否应该关心值、10K-50K?)。
    然后连接到我的稳压器的 EN 引脚?

    如何驱动 OV 和 UV 指示灯的一些 LED?

    它的工作方式是否与图片中的工作方式类似(实际上它是扩散芯片、但工作方式类似)。

    如果我能够使用这两个 TPS3701、而不是 MC34161 (图片来自他的应用手册)、我只想不使用另一个芯片和电阻器作为 LED 指示灯。

    在本例中、两个输出都应通过一个电阻器上拉?
    TPS3701的输出电压如何? 当一切正常(无 UV/OV 锁定)时、我应该期待什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用单个上拉电阻器并选择相应的值、以确保输出电流小于建议的输出电流最大值(对于两个输出为10mA)。 因此、请相应地缩放您的电阻器。 此外、只要有足够的电流来驱动 LED、LED 就会工作。 当没有 UV 或 OV 条件时、输出将被拉"高"至上拉电压。 因此、在 LED 情况下、当未检测到 UV 或 OV 条件时、LED 将关闭(没有电流流流过它)。 然后、当任一输出下降为"低电平"时、这将点亮 LED。

    这回答了您的所有问题吗?

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我几乎知道一切;)

    您是否会查看我的原理图?
    它适用于 VEE 和 VCC 电源轨。
    一个二极管用于故障情况、另一个用于"正常"状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateusz、

    我查看了原理图、有一些问题。

    我认为 LED4不起作用。 当 OUT 为高电平时(未检测到欠压或过压)、LED4将输出拉至低电平、这将错误地更改输出逻辑。 当输出由于 UV 或 OV 而为低电平时、由于内部 FET 将导通、LED4将短路。 我建议顶部电路仅使用 LED1。 当 LED 熄灭时、电压正常、当 LED1亮起时、这是欠压或过压情况。 请记住、当 OUT 为低电平时、LED1提供从 VDD 到 OUT 的附加路径。

    2.对于底部电路、LED2和 LED5方向相反。 这是故意的吗? 我尚未看到该器件配置为监控负电压、但我还是建议使用单个 LED 配置。

    要查看仿真结果、请直接通过 michaeldesando@ti.com 向我发送电子邮件

    Michael