This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:最短软启动时间

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656198/tps568215-minimum-softstart-time

器件型号:TPS568215

你(们)好

我的客户有疑问。

μs 将软启动时间设置为400 μ s 或更短。
它是负载端器件的请求。
客户了解 TPS568215的内部软启动时间为1ms、是否可以将其设置为400us 或更短?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可能的。
    TPS568215具有可调软启动时间、可通过在 SS 引脚上连接电容器来设置该时间。 请参阅数据表中的等式3中显示的软启动时间(TSS)等式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能、您不能通过减小 CSS 来将 TSS 设置为小于1ms。
    该器件将,软启动电压或外部软启动电压的较低者作为基准电压 μ A、这意味着如果 CSS 小于10nF、Vout 将跟踪内部软启动电压。
    该器件专为高电流而设计、因此我们不想设置较短的启动时间。
    您的客户的工作条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。
    客户实际上不希望将 SS 设置为小于1ms。
    400μs、在负载器件的请求下、它必须为 SS<1 μ F。
    我们将与客户协商添加加载软件。

    最恰当的考虑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,如果你有任何其他问题,请告诉我