This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:将两个电池组组合在一起、二者均带 BMS

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ2947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666473/bq2947-combining-two-battery-packs-both-with-bms

器件型号:BQ2947
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

我想将两个3s2p 锂离子电池组组合成一个3s4p 电池组。  每个3s2p 电池组都使用 BQ2947进行过压保护、并且都使用 BQ40Z50来平衡电池。  如果我从两个充满电的电池开始、它们可能会缓慢地相互漂移。   但是、如果一个电池组高于另一个电池组、则会尝试为另一个电池组充电并触发过充电/过放电电流保护。  在发生保护跳闸的情况时、预测 这种情况似乎不是一种好的做法、但该器件似乎是为了处理潜在的失配、直到它们恢复同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    bq2947极有可能永远不会跳闸。 如您所示、并联2节电池时更常见的挑战是电压均衡时电池之间的电流。 例如、如果您在已有12V 电池的系统中安装9V 电池、则较高电压的电池可能会过流放电、而较低电压的电池可能会过流充电。 您的系统应该有某种机制来使用一个电池、直到它们匹配或均衡、然后再将它们连接在一起。
    如果您的 bq2947是4.25V 器件、则它不会出现故障、除非系统充电电压高于12.75V 或其中一个电池组中的电池不平衡、并且它被充电至一个更正常的电压。 当然、bq40z50应该平衡电池、只要电池运行正常、就不会发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    当我们讨论3S2P 锂离子电池组时、9V 将是完全耗尽的电池组、而12V 将是几乎充满的电池组。  显然、不将它们连接在一起... 因此、您的答案并不能说太多。  如果两个电池组都接近12V 会怎样...  BQ 是否提供任何保护? 我们是否应该使用另一个 BMS 来平衡两个电池组的电荷?  是否存在可容忍的建议最大电压差? 如果这两个电池组的电压相似、那么仍然使用这两个电池组的方法是什么? 或者、您的建议是否仍然是清空一个电池组并切换到另一个电池组?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、
    经过培训的用户可能不会将耗尽的电池组插入充满电的系统中、该示例非常引人注目。 如果您将2个电池组连接在一起、则电池组之间的电流将由 V = IxR 决定。 如果您不控制路径、则电流可能会很高。 除了在受监控的条件超过设定的限值时提供保护外、bq2947或 bq40z50不会调整电流路径。 您可以构建一个系统、以确定何时允许电池通过二极管、电阻路径或直接连接。 您可以从 bq40z50中读取电池组电压以用于决策。 FET 具有内置二极管。 您还可以构建一个直流/直流转换器来均衡电池组、或者您建议一次只使用1、或者在它们匹配之后再连接在一起之前使用它们。 如果超出所设置的限值、则电池无法提供超出电压数据和保护范围的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我还被引导到电源 ORing 解决方案(这比您提出的方案要复杂一点)。 电源 ORing 可使用 TI 的 TPS241x 系列来实现。  这将是我的解决方案。  感谢你的帮助。