This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:ua78M33振荡

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667375/ua78m-ua78m33-oscillating

器件型号:UA78M

我的设计使用78M33将嵌入式处理器和 LED 显示驱动器的12伏电源电压降至3.3V。  3.3V 上的电流消耗约为40mA。  我在输入端使用了一个4.5uF 钽电容器、在输出端使用了一个10uF 电容器。  我知道这些比数据表要求的大得多、但我需要一个非常安静的系统。  3.3V 线路上还有三个陶瓷0.1电容器、它们位于 IC 旁边、使用3.3V 电压。

问题是78M33的输出会在输出端与该电容发生振荡。  我必须移除10uF 输出电容器、然后仅使用3个0.1uF 电容器来解决问题。  为什么?  数据表中没有提到任何对输出电容器尺寸的限制、而对于我过去使用过的其他78个串联稳压器、电容器越大、系统就越安静越好。

下一个计划是在设计中添加 ESP-12、这就要求 ESP12S 旁边有一个10uF 电容器。  恐怕这会使78M33的振荡恢复。  是否有人知道 这件事发生了什么?  我是否需要使用其他稳压器?

谢谢、

镍镉电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niel、

    为了帮助调试、请提供一个示波器截图、其中 Vin、Vout 和 Iout 显示了振荡。

    请注意、UA78M 最初于1976年发布。 更现代的器件将能够提供更好的性能。 您是否对输入电压超出12V、固定输出电压3.3V 和40mA 的电流有任何要求?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niel、

    在稳压器的100µF 22µF 端取一个47...5 μ V/25V 铝电解电容、在输出端取一个10...10 μ V/25V 电容。

    请记住、这些稳压器预计在输入端具有一个大存储电容器。 并在输入端而非输出端具有更大的滤波电容器。 4µ7、您的 μ L 钽可能太小。

    在输出端添加电容器非常明智、我也几乎总是这么做。 我建议使用具有足够 ESR 22µF 的电容器、即10...25 μ V/25V 铝电解电容器。

    稳压器输入端的+12V 是由开关制造的吗?

    Kai