This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:关于 FB 引脚的反馈电阻器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655481/lp8861-q1-about-feedback-resistor-of-fb-pin

器件型号:LP8861-Q1

大家好、

  我对 FB 引脚电阻有疑问。
 下面描述了有关 FB 引脚的说明
 数据表第5页。

 '升压/SEPIC 反馈输入;对于正常运行、此引脚
  必须连接到之间电阻分压器的中间
  kΩ kΩ Ω 至150k Ω 的反馈电阻器值实现 VOUT 和接地。'

 哪个电阻器是 kΩ Ω 至150k Ω 的 kΩ 电阻器?
 它是 FB 引脚和 R1/R2中点之间的电阻器
 何时需要 T 形(3个电阻器)结构?

此致、
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、这意味着在使用2个 FB 电阻器时 FB 引脚和 GND 之间的电阻器值。 当 R1和 R2的所有 FB 电阻值都限制在100k 欧姆时、可以使用 T 形连接。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung-San、

     感谢你的答复。

     我明白了。

    此致、

    Tsuyoshi Tokumoto