This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:基于 Webench 的设计未通过 RE EMC 测试

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656456/lm5175-webench-based-designed-fails-re-ce-emc-test

器件型号:LM5175

我们有一个基于 webench 设计器的电路。 它无法通过 RE 和 CE EMC 测试、并且取决于 H 桥 MOSFET 的选择、而 TI 规格要求的 MOSFET 的性能更差。 希望提交我的原理图、并让经验丰富的 FEA 给我回电。  栅极铁氧体可降低噪声。  运行主要是降压模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电话号码是什么? 您能否在 EMC 测试的工作条件下显示 SW1和 SW2波形? 您能否分辨出发射未通过的频率范围或范围、以及多少? 我们可以看到您的原理图和布局吗? 您可以将这些信息发送至 youhao.xi@ti.com

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    EMC 与电路布局密切相关。 以下是一些文章(第1部分、第2部分、第3部分)、其中介绍了使用 LM5175时的布局主题。

    您可以直接在 g-roecker@ti.com 向我发送原理图和布局

    谢谢、

    Garrett Roecker