This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1负电压问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666645/lm5050-1-lm5050-1-negative-voltage-problem

器件型号:LM5050-1

是否存在引脚4 (IN)与 PIN2 (GND)之间短暂存在-3.4电压的风险?
规格中的-0.3V 是否意味着 RMS? 是否有较低的瞬态规格?
所有引脚输出都有 ESD 二极管?

谢谢、致以诚挚的问候

苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    IN 接地、最小值为-0.3V。
    不建议使用-3.4V。
    我们目前没有瞬态规格。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    -0.3V 均值是 RMS 噪声吗?
    满负荷7.7uS 和-3.4V/0.3uS、-1.1V/0.8uS => RMS -0.25/7uS 满负荷是这样吗?

    谢谢、致以诚挚的问候
    苏杰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James Su:

    绝对最大规格的-0.3V 是在器件的温度范围内。 在室温下、这可能会降至-0.6V 至-0.7V。
    但-3.4V 的电压非常大、大约为微秒。 ESD 二极管接受该负电压、在-3.4V 电压下、电流可能会很大。
    此处没有瞬态规格、但建议添加一个来自 IN GND 的肖特基二极管。 肖特基二极管将获取大部分电流并钳位到更安全的值。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kari、-0.3V 直流电压还是峰值电压? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    所有引脚均具有 ESD 二极管?

    此致、

    苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、James Su

    是的、所有引脚都具有 ESD 二极管和接地。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    如果问题仍然存在、我们建议从 IN GND 添加肖特基二极管。 肖特基二极管将获取大部分电流并钳位到更安全的值。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    电流设计具有降压模式、已使用来自 IN GND 的肖特基二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    CTMR 想知道-0.3V 直流电压还是峰值电压? 谢谢。

    此致、
    苏杰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    参考 FA QEM-EVAL-1803-00050 FA 报告、

    请帮助分析发生了什么情况以及可能的根本原因?


    此致、
    苏杰明