This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SEPIC/ Cuk / Zeta 问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656232/sepic-cuk-zeta-question

我已经了解了不同类型的电容器耦合直流/直流转换器、但我想知道如果通过电源对输入电压进行交流整流、这些转换器在提供一致的输出电压方面的表现如何、 但是否具有大纹波(例如、尽管输入电压具有20伏峰峰值、50或60赫兹的纹波、仍能提供良好的输出电压)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当今的转换器可轻松以>100kHz 的频率进行切换。 所有这些转换器均可用于产生稳定的输出电压、无论输入电压纹波为50~60 Hz。