This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS43060:TPS43060

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656184/webench-tools-tps43060-tps43060

器件型号:TPS43060

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我尝试设计一个24伏输出电压和@19安培。 我使用了 Webench 设计工具、但无法生成19个 amper 输出@ 24V。  

我正在使用此 IC TPS43060来设计我的电源。

有没有人能够帮助 设计一个升压转换器 、能够在19安培时生成24V 输出。

以下是我的规格:

输入10V-12V 电池

输出24V @ 19A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的应用功率大于400W,通常需要并联 MOSFET 来共享电流。 Webench 不支持并联 MOSFET。 请使用在线 TPS43060设计工具(Excel 电子表格)来帮助您进行设计。

    另一种选择是、您可以考虑多相 LM25122。 LM25122产品文件夹下有多个参考设计列表。