This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV-Q1:IADJ 引脚偏置电流

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656306/tps92515hv-q1-iadj-pin-bias-current

器件型号:TPS92515HV-Q1

您好!

在我的客户中、IADJ 引脚上拉至 Vcc 引脚。 在数据表中、IADJ 引脚直接连接到 Vcc 引脚、但它们使用上拉电阻器。
在这种情况下、器件在 RPU 为47k Ω 时工作、但在 RPU 为470k Ω 时不工作。
IADJ 引脚是否有任何偏置电流要求?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    根据设计人员的说法、IADJ 是一个高阻抗输入、因此它可能会起作用。 但是、该阻抗从未被表征、因此可能过高的值会产生影响。 如果要上拉 IADJ、建议使用值低得多的电阻器或直接将其连接到 VCC 以降低成本。

    此致、

    克林特