This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] N 通道100V (D-S) MOSFET Si7810DN 替代产品

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q3A, CSD19538Q2, CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656433/n-channel-100-v-d-s-mosfet-si7810dn-replacement

主题中讨论的其他器件:CSD19538Q3ACSD19538Q2CSD18543Q3A

您好!

我有一位客户尝试更换他的 Vishay Si7810DN。 你有什么建议吗?

此致、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    我们的 CSD19538Q3A 是这款 Vishay 器件的一个很好的交叉参考、它是引脚对引脚的。

    或者、如果他们有兴趣节省一些空间、我们还在 SON2x2、CSD19538Q2中提供了该器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett、

    如果有时间、我还有两个。

    SI2325DS 和 Si7414DN

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    第一部分是150V P 通道、遗憾的是、我们的 P 通道电压仅上升至20V BVDSS。

    第二部分是60V 3x3。 我会查看我们的 CSD18543Q3A、尽管我们的器件电阻略低。