This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:关于 Rhn 和 Rhsp

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654391/lm3421-about-rhsn-and-rhsp

器件型号:LM3421

Vin=70V、Vout=60V,Iout=3A
RHSN/RHSP:1kΩ/0.1W

上图来自 LM3421的数据表。 问题是、当我打开电源时、RHSN 和 RHSP 可能会被烧毁大约10%。

折返图是 Iout 发生时的波形。

(1Div = 1A)

根据这些图、Iout 低于3A、几秒钟后、Iout 变为0A。

但在正常情况下,输出电流很快会上升到3.03A,并会持续很长时间。

您能告诉我为什么 RHSN 和 RHSP 经常被烧? 是因为额定功率太低?

--------------------------------------------------

):(2018/01/15 μ s

过压保护电路似乎有问题。

ROV1 9.1. kΩ μ A
ROV2 460 kΩ μ A
COVP 47. PF

1. 删除过压保护电路的电路时: 50次加电测试、正常。

2.当过压保护电路的电路 仍在此处时:RHSN 和 RHSP 被烧毁(大约10%的机会)。

我‘,由于环路“过压保护→恢复正常’一直重复,因此 RHSN/RHSP 被烧断。

但我不知道为什么。 请告诉我原因。

当尝试 测量 RHSN/RHSP 的电压时、始终会出现奇怪的波形。 因此我无法获取它的波形。

您能否向我展示正常波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhun、

    这不是我以前见过的问题、但这可能是原因。 您已经以最大0.1W 的功率运行它们、因此任何瞬态(例如启动时)都可能使它们超出其限制。 它易于测试、只需将其替换为额定电阻器即可、看看会发生什么情况。 一般来说、我会提供大量的余量、因此如果您在其中燃烧0.1W、我将使用至少0.125W 的电阻器、但如果我有一个 PCB 空间、则可能甚至是1/4W 的电阻器。 如果这不能解决问题、则必须进行其他调查。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!
    您能否为我提供有关如何计算 Rhn 和 Rhsp 的电流和功率的更多信息?
    因为这看起来像是一个概率问题。 因此、我认为最好准确地计算它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhun、

    很抱歉、我完全计算错误。 使用0.1W 电阻器时、您应该可以正常工作。 流经它们的电流是 CSH 电流、在本例中为100uA。 因此、它们中的功率耗散为100uA^2*1k 欧姆或10uW。

    因此、尽管如此、损坏它们的唯一方法是 CSP/CSNN 引脚由于过压而损坏。

    如何应用电源? 您能否在启动期间探测 CSP 引脚? 您具有高输入电压、非常接近绝对最大额定值、因此如果电源施加得非常快(电源极快、插头很硬等) 您可能会遇到输入电压过冲、这会导致引脚击穿。

    是损坏的电阻器、还是 IC? IC 引脚可能会在不损坏的情况下发生短暂的击穿、并且仍然会损坏电阻器、但 IC 可能会受到持续的损坏。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    我在帖子开始时添加了一些新数据。
    过压保护电路似乎存在问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhun、

    当您的工作电压非常接近绝对最大电压时、OVP 可能会很棘手。 它将具有延迟、 并且可能会导致一些振荡、如您所见、这些振荡会导致电压过冲。 这种情况必须发生、因为损坏这些电阻器的唯一方法是 HSP/HSN 引脚 ESD 结构破裂、以便在这些电阻器上获得高电压/电流。

    此致、

    克林特