This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:需要8VDC 输入

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23770, TPS2378, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665552/tps23756-8vdc-input-required

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:TPS23750TPS23770TPS2378

您好!

       我需要8 VDC 输入 PoE ( 802.3at PD )电源控制器(反激式),TI 是否有合适的器件? 谢谢。

感谢您的善意支持

Jason C

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jason。 感谢您关注德州仪器的 PoE 产品。

    您尝试实现的功率级别是多少? 我们有两个类型1 (3类)受限器件- TPS23750和 TPS23770 -它们具有0V 最小 VIN 规格和集成式直流/直流 PWM。

    除了这些器件(例如、如果需要2类/ 4类电源)、您还可以选择我们的独立 PD 控制器之一(如 TPS2378)、然后与您选择的任何直流/直流 PWM 搭配使用。

    如果想在一个易于查看的表格中查看所有 PD 器件的所有参数、我建议您在此处查看我们的参数树-> www.ti.com/.../products.html

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    很抱歉我迟到了。 感谢您的推荐。
    我能否修改"slvu329a"应用程序以输出12V 电压? 我需要更改输出12V/2.2A 的组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    我发现 Coilcraft JA4667-AL 可通过 TPS23756 (slvu329a)支持输入10~57V/输出12V/2A,您能不能提供应用原理图。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、我将向我们的 PoE PD 应用工程师 Darwin Fernandez 介绍这一点。

    他将能够为您提供进一步的帮助。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

        谢谢您和 Darwin。

    感谢您的善意支持

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您要查找的最小输入电压范围是8V 吗? 是10V 还是12V?

    通常、对于12V 输出(PoE 转换器的输出)、10-12V 适配器与转换器的输出是"或"。 从设计的角度来看、由于适配器直接为负载供电、因此可以提高效率。

    如果为8V、则电压过低、无法为 TPS23756供电。 如 Thomas 所建议的、TPS2378应与可处理8V-57V 宽输入的转换器搭配使用。

    我建议在下面的链接中的 TI 设计参考设计库中查找直流/直流转换器、以找到满足您电源要求的电源解决方案。

    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    我想通过这个主题进行登记、因为我们在一段时间内听到了您的反馈。 请告诉我们、我们是否可以做任何其他事情来提供帮助...否则、我们将假定此线程已解决。

    感谢您关注 TI 的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

              很抱歉我迟到了你的回复。 由于下面是我的 TPS23756 AUX 输入设计、"J5"将输入10.8 ~ 13.2VDC 和24VAC、因此我们无法将 AUX 源 ORing 为输出。

    现在我已经将输出更改为5V 以解决问题、但如果您有好的建议、请。 请告诉我。  

    感谢您的善意支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

               很抱歉、我的回复很晚、是的、我更改了设计以解决问题。 感谢您的大力支持。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好消息 Jason!

    期待看到您的未来帖子。