This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:bqStudio -自动插入-学习周期

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656437/bq27510-g3-bqstudio---automate-the-disharge---learning-cycle

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

在过去、我们使用 bqEASY 和学习周期拍摄了黄金图像。

由于 bqEASY 不知道新的化学成分、我应该使用 bqstudio 制作黄金映像。

监测计为 bq27510-G3

对于 bqEASY、有一个"5A -学习周期"序列。 我无法使用 bqStudio 找到它

使用 bqstudio、我找不到用于自动放电的按钮。 对于 bqEASY、我使用 连接到 EV2300 HDQ 输出端的继电器、然后按下按钮"或-自动放电并等待"。

bqStudio 的学习周期序列在哪里?

我们是否可以使用 bqstudio 进行自动学习周期并实现放电自动化?

或者我应该手动执行它吗?

谢谢

斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    遗憾的是、bqstudio 上没有该功能。 要使用 bqstudio 实现学习周期自动化、您需要额外的硬件工具 GDK、否则您必须手动执行学习。 手动执行的已缓存应用手册。

    e2e.ti.com/.../6433.LearningCycleOverview_5F00_.pdf

    谢谢

    Onyx