This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5V 来自麦克风幻象电源

Guru**** 2582715 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656418/5v-from-microphone-phantom-power

主题中讨论的其他器件:LM5145LM76002

我正在寻找从48V 麦克风"幻象"电源获取5V (用于 USB 电源)的建议/建议。

(接近?) 所有 Google 结果似乎都与之相反;例如、此主题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我对幻象供电的经验是、它通常源自5V/3.3V、因此无需创建5V 电压、因为它已经存在了。 这可能是很难找到有关此用例的文档的原因。

    我们有很多器件可以为您实现这一目标。 LM5145是一款能够顺利完成工作的75V 器件。

    如果您可以分享您的需求、我们可以缩小产品系列的范围。 您是否需要:

    • 固定频率
    • 特定的开关频率
    • 良好的轻负载效率
    • 其他关注问题...

    请告诉我们、我们将找到合适的器件。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    感谢您的回复。

    应用程序将位于麦克风电缆的麦克风端-因此没有其他电源!

    良好的轻负载效率确实是关键-因为无论怎样、可用功率都非常有限。

    由于它是麦克风导线、因此低噪声也很好!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    查看 LM76002。 这是一个具有足够电流的60V 部件。 它具有15uA 的 IQ 和 QFN、因此它应该更适合 EMI。

    Sam