This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:RSOC 不精确

Guru**** 2407520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655984/bq40z50-r1-rsoc-is-not-accuracy

器件型号:BQ40Z50-R1

尊敬的团队:

您是否愿意帮助检查日志数据和 gg.csv、以确认哪些因素可能导致 RSOC 在自学习周期中不准确?  

这适用于3s6p 电池组、客户严格遵循自学习周期条件。 ChemID 为2077。

谢谢。

e2e.ti.com/.../3S6P_5F003E653575_.loge2e.ti.com/.../3S6P_5F003E653575_.gg.csv

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:

    您能否在学习周期 gg 文件之前共享? 我们需要在前后进行比较、以确定是否遵循了正确的程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否解释一下测量精度的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:

    我们确实需要明确客户对报告的 RSOC 的担忧或期望。 我查看了日志和 gg 文件。 日志中的 RSOC 与 GG 文件中的设置一致。 当在 gg 文件中设置端点电压时、电池组电压~11200mV 时、RSOC = 0%。 在 gg 文件中、12059mV 时 RSOC = 81%、且 FC 设置为4200mV/电池(电池组电压为12600mV)。 恒定负载放电期间无 SOC 跳转。

    根据 gg 文件、日志中的 RSOC 看起来不错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    谢谢。
    我发现原因、客户设置了错误的终止电压。 我认为这应该是原因。
    感谢你的帮助。

    此致、
    Sammi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:

    我很高兴能提供帮助。 请将此帖子标记为已解决。