This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410XMFLEDEV:lm3410xmf

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666555/lm3410xmfledev-lm3410xmf

器件型号:LM3410XMFLEDEV
主题中讨论的其他器件:LM3410

您好!

我们采用 LM3410的设计在加载时电感器/电容器存在嗡嗡声问题。 建议帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解所提供的信息。 您是指它在正常稳态运行期间会起作用吗? 还是 PWM 调光期间的嗡嗡声? 您是否只是使用 EVM、它会发出噪声?

    如果在 PWM 调光过程中进行嗡嗡声、您可能需要搜索论坛。 这是一个常见问题、通常需要使用不同的电感器(如果是电感器)或不同的电容器外壳尺寸和电容器数量(如果是电容器)进行实验。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们没有使用 EVM、我们有自己的定制板。 请参阅随附的原理图。

    我们正在发出嗡嗡声、当我们提高 LCD 的亮度时、它会增加、即增加 PWN 占空比。

    到目前为止、我们已经尝试将陶瓷电容器替换为钽电容器和电感器、电容器达到8.2uH、但这没有帮助。 我们还将 PWM 频率从10kHz 降低到1kHz、但没有明显改善。

    这里、电感器似乎是问题原因。 您能建议更多的故障排除方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将回复您的私人邮件并关闭此邮件。 谢谢。
    克林特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克林特

    我们尝试将 DIM 引脚连接到输入电压、噪声消失了、这是 TI 人建议的。 但是、当我们使用 PWM 时、我们仍然会看到噪声。

    您能建议一个解决方案。 我们尝试使用1kHz 频率。 如果我们降低频率、它会有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prashob。 我回复了您的私人邮件。 谢谢。