This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:BQ24157 REG06复位问题

Guru**** 2407100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654454/bq24157-bq24157-reg06-reset-problem

器件型号:BQ24157

您好、先生、

  您想告诉我、在什么情况下、REG06会重置 为默认值吗?

  我有一个客户端,请执行以下测试:

  4.5V 电池的最高电压、 充电完成后、请勿拔出适配器、长时间充电后超过12小时、
发现电池电压低至大约90%。

  此时,REG06被重置 为默认值、即最大充电器电压为4.2V。

  这是正常的吗?   您是否有任何解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vayne、

    主机是否在 所需的时间内复位充电器的看门狗计时器位以使 IC 保持在主机模式?  是否有任何可能导致 CSOUT 上的电压降至2.5V 以下的负载瞬态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jeff、

    感谢您的支持。   我有另一个问题。

    VSOUT < 2.4V 需要多长时间、REG06将复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 V (CSOUT)降至2.4V 以下的时间仅为几 μ s、则安全限制寄存器将复位。