This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:如果电池电压高于4V、器件赢得#39;t 进入运输模式

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25121, BQ25121A, BQ51003, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666451/bq25121-device-won-t-enter-ship-mode-if-battery-voltage-is-above-4v

器件型号:BQ25121
主题中讨论的其他器件:BQ51003BQ25120A

现在证据非常清楚、如果电池电压为4V 或以上且 Vin 为零、BQ25121将不会进入运输模式。 我已经对 VSYS、充电电压、BUVLO 等的各种设置进行过处理 CD 当然很高。 问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    您能否在这张幻灯片上分享一张图? 如果我的存储器正常工作、当我们拔下无线充电器 VIN (噪声)时、BQ25121在无法进入运输模式中发现一个漏洞。 我们已在预计将于5月发布的 BQ25121A 上修复了该问题、并将我们的所有 BQ25121客户迁移到新版本。

    我可以为您提供 BQ25121A 的一些样片、看看这是否适合您。

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautham、您好、感谢您的快速回复。 是否有权变措施? 无需样片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我放弃了尝试让这个东西可靠地进入运输模式。 现在、我尝试关闭 SYS 输出以使其进入零功耗模式、但看门狗会不断将其唤醒。 如何在 WD 被复位前禁用它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有人找到了权变措施、我一直坚持使用该 IC 的1000件、更换它们并不便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个令人沮丧的 Dajgoro、如果我是你们、我会考虑减少你们的损失并设计出这部分、我已经浪费了数百个小时来尝试使它可靠地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样、我花了这么多时间来调试它、我遇到了各种各样的疯狂小错误、我无法解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是喜欢公司、所以我很高兴不仅仅是我-我开始质疑我的技能、因为我从来没有因为好而遇到过如此多的电源调节器问题、它们通常只是工作而已。 很显然、该器件有一个新版本可解决某些问题、我会看到 TI 是否不会将您的器件换为新版本。 这是他们应该做的事情、而不会因为询问而受伤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、Dajgoro、

    很遗憾听到您遇到问题。 我是在国际旅行的个人休假时间,所以我没有能像我想的那样去看这个论坛。 当我走了,唐英正帮我忙。

    现在来讨论这个问题-我想知道您在哪种情况下无法解决。

    我发现在旧器件上存在一个漏洞、在该漏洞中、如果 VIN 被压摆造成的电压下降导致器件恢复、则器件将触发断电和上电序列。 当我们处于这种情况时、我们将防止进入运输模式。

    您能否在拔下电源插头之前显示您的 VIN 图? (请注意、在进入运输模式之前、这要早得多)

    当您尝试进入运输模式时、您是否看到 BAT 中的 Iq 增加? 我希望该电流大约为700uA。 (<1mA)

    请告诉我、我们可以帮助您找到解决方案。 我还将向我的管理人员介绍如何为您提供新的器件。 我目前正在研究 BQ25121A、计划于5月11日发布。

    此致、

    Gautham Ramachandran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautham、您好、感谢您的观看。 我们已经从该器件中删除了(包括 BQ51003)、因此我将不会为将来的工作提供太多帮助。 祝您好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VIN 您指的是电池充电输入"IN"吗?

    "请告诉我、我们可以帮助您找到解决方案。 我还将向我的管理人员介绍如何为您提供新的器件。 "
    如果可以直接更换 BQ25120A、这将是很好的选择、但应该很快更换、因为我们的电路板将在下周准备好用于 PCBA、因此如果需要太长的时间、则会延迟太多的发货时间。 我们还可以将我们从慕斯尔获得的旧 IC 装回。

    "我目前正在开发 BQ25121A、计划于5月11日发布。"
    好的、我们已经在开发下一版本的产品、如果问题得到解决、我们将继续使用此 IC 系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajgoro,

    如果是 BQ25120A、则已在线发布。 我将通过此电子邮件与您联系(我有您的 ID)

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我有一个与 VIN 问题相关的问题:
    e2e.ti.com/.../670165