This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:PG 未按预期运行

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655237/tps82085-pg-not-behaving-as-expected

器件型号:TPS82085

大家好、

我有一个器件型号为 TPS82085的电路板、用于生成多种电压:1V、1v5、1v8和3V3。

由于这些芯片需要级联加电、我已使用其 EN 和 PG 信号按顺序启用它们。

我在元件和布局方面遵循了数据表建议。 他们需要提供的功率过大、不会出现任何功率问题。

电源正常信号不会进入高阻抗模式的原因可能是什么?

查找我正在使用的贴附 sch 以及 PCB 中的布线方式:

在顶部和底部、存在 GND 填充

我获取的一些示波器信号:

上电时的 PG:

稳态时、电源正常状态不会出现在1V、这意味着从上拉电阻器汲取电流。

您在设计或原因中发现的任何错误都可能导致这种情况?

提前感谢、

imuguruza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Imuguruza、

    查看您的原理图、我建议进行2项更改。

    首先、您将上拉至降压稳压器的 Vout、 但是、EN 引脚的高电平输入电压可高达1V、这意味着即使上拉电阻器上的压降非常小、也会导致电压过低、以至于其他降压转换器的 EN 引脚无法记录为高电压。 我建议像在 EVM 上一样将 Vin 引脚上拉。

    我建议的第二个变化、我认为是导致 PG 引脚上的电压低于预期的原因、是为了减小上拉电阻器的尺寸。 EN 线路的典型下拉电阻为400k 欧姆、因此当 PG 引脚变为高电平时、它将通过另一个降压转换器的 EN 引脚的下拉电阻器来形成电阻分压器。 您应该选择足够小的上拉电阻器、以便能够满足高电平输入要求。

    此应用手册可帮助您确定上拉电阻的可能范围: www.ti.com/.../slva485.pdf

    我会尝试用10kohm 替代您的上拉电阻、以查看这是否可以解决您的问题、然后在下一个电路板旋转时重新接线上的上拉电压。

    请告诉我这是否有助于解决您的问题。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    感谢您的回答。 上拉值看起来是这里的问题、我放置了10k、看起来工作正常。
    我将遵循未来的第二个建议。

    此致、

    imuguruza