This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:变压器参考设计 PMP5270

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656112/tps23753a-transformer-reference-design-pmp5270

器件型号:TPS23753A

您好!  

我对参考设计 PMP5270有疑问。  

1*在物料清单中,提出了 Coilcraft HA4137-AL 变压器,但在 Coilcraft 中是不连续的。 替代方案是 Pulse PA1528NL、但也是不连续或无存货。 我想使用 A9967-AL。 我应该进行修改吗?

2* C17、C20和 R18具有值 DNP。  我应该放置它们吗? 他们采用什么价值观?

谢谢、

Agustin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agustin、我收到了您的问题、正在调查答案。 我将在24小时内再次答复。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agustin 与我们的设计服务团队协商后、我可以报告说 A9967-AL 变压器不能用作替代电源。 它仅具有500Vrms 隔离、偏置绕组位于隔离栅的错误侧、匝数比/电感不正确。

    应通过联系 Coilcraft 或 Pulse 获取 BOM (HA-4137或 PA1528NL)中列出的任何 xfmers。

    关于其他三个部分:
    *不应使用 C17。
    *如果存在 EMI 挑战、最好为 C20/R18配备占位符。 建议值(如果需要填充)为:
    * C20在47-100pF 范围内、并且、
    * R18在75-100欧姆范围内。

    如有其他问题、请告知我。