This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:反相电源的 EN 电压、如图41

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656368/tps62160-en-voltage-for-inverting-power-supply-such-as-figure-41

器件型号:TPS62160

您好!

您能不能告诉我 反相电源的 EN 电压电平、 如图41。

我之前从 E2E 获得了如下答案。

我了解到 AGND / PGND / PAD 未在内部连接。

此外、我认为 PCB 布局上需要连接。

当 EN 的电压电平由 CPU 进行外部控制时、我可以从何处获取 GND?

它是否来自 TPS62160的 Vout? 请告诉我建议的连接。

EN 信号的电压电平为3.3V。

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    您是否已经阅读了 SLVA469、它在图41的正下方进行了链接? 它应该解释 EN 引脚电压电平。

    此外、您的输入电压、输出电压和输出电流需求是什么? 我们可能有更好的器件。