This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:占空比不稳定

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655142/ucc28180-not-stable-duty-reason

器件型号:UCC28180

大家好、

我的客户想知道为什么输出脉冲占空比不稳定。

请给我建议。

已连接:PFC 波形和 cct。

e2e.ti.com/.../PFC-waveform-and-cct.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    所附的原理图未在 ISENSE 引脚上显示二极管钳位。
    如果没有该二极管、当浪涌电流可能会将引脚拉至低于-1.1V 时、ISENSE 引脚可能会在启动时损坏
    您是否认为客户可以按照数据表第8.3.14节中的说明更换 UCC28180并在 ISENSE 上添加小信号二极管?

    此外、还有一个较大的偏置电阻器(R109)、该电阻器会降低感应到的电流并使感应到的信号容易受到噪声拾取的影响。 对于400W PFC、这不是必需的。 应根据软过流限制的下限(-0.259V)计算电流感应电阻器的值(未在原理图中显示)、这将在 ISENSE 上提供一个更无噪声的信号。
    我认为这是波形中显示的 PWM 大幅变化的原因、但出于可靠性原因、还应添加 ISENSE 上的二极管钳位。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的评论。 但不幸的是、没有进展。附加的 Excel。

    还有其他想法吗?

    此致、

    H.DOI KTL

    e2e.ti.com/.../PFC-waveform-and-cct-2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    我查看了补偿组件值、它们看起来 与我知道的设计非常不同。

    因此、我针对具有通用输入范围的400W 65kHz PFC 运行了计算器工具。

    计算器建议以下值:

    (1) C107应介于2.2nF 和3.9nF 之间
    电路显示值10nF

    (2) C110应约为10uF
    电路使用0.1uF

    (3) C109应约为0.68uF
    电路使用0.01uF

    我建议客户使用计算器工具,因为我没有完整 的设计信息 。
    可能是控制环路不稳定。

    希望这对您有所帮助!

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    客户更改了值、

    C107:10nF→2.2nF
    C110:0.1uF→9.4uF(4.7uF X2)
    C109:0.01uF→0.66uF(0.33uF x2)

    但没有任何变化。 仍然会继续出现不稳定的占空比波形。

    请给我另一个想法。

    谢谢、

    H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、
    我将在回复您的电子邮件时回答此问题
    此致
    John