This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:精确确定充电状态

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656180/bq27441-g1-accurately-determining-state-of-charge

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24075

我们计划在系统中使用 BQ27441电量监测计和 BQ24075充电器。 我对所有这些电池术语和机制都很陌生、但在浏览一些数据表和视频时、我注意到 Impedance Tracking 算法讨论的是开路电压。 我还知道 BQ24075具有 SYSOFF 引脚、可将电池从系统负载上切断、从而为 B27441电量计有效提供开路电压。 只是为了让我稍微了解一下、BQ27441是否需要从电池中看到开路电压才能准确确定电池的状态?

谢谢、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、William
    监测计需要间歇性的放松周期、以保持高精度。 在这些弛豫期间、进行 OCV 测量、用于计算用于执行其他计算的 Qmax (总化学容量)。 在应用的低功耗状态下、即应用未使用时、可以实现这些弛豫周期。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx