This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:VCX 输入电容器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656284/bq76925-vcx-input-capacitors

器件型号:BQ76925

在数据表 SLUSAM9D 的功能方框图中、电池输入以"梯形"配置显示-滤波器电容器从 VC6变为 VC5、VC5变为 VC4等。 但是、在所有其他视图中、显示的滤波电容器是从 VCX 到 VSS 的。 使用梯形配置是否存在任何预期问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、
    两种滤波器方法都可以正常工作。 单端滤波器(电容至 VSS)为滤波器提供了更可预测的时间常数、因为它是单个 RC。 但滤波器会将电压保持在同一点、而相邻引脚可以移动、这样就很容易在电池连接期间超出绝对最大电压。
    由于滤波器网络具有多个输入、因此差分滤波器在电池上的时间常数会发生变化。 差分滤波器将对各种电容器上的电压进行分压、从而帮助避免在电池连接期间发生 ABS 最大值偏移。 差分电容器还允许使用较低的电压电容器、但仍应提供良好的裕度以保持良好的电容。 如果使用差分电容器、请使用 VC1电容器上的接地端、如第8.2节所示、以避免在瞬态期间将 VC0推至低于 VSS。