This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4140:具有温度传感器的应用

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666670/lm4140-application-with-temperature-sensors

器件型号:LM4140
主题中讨论的其他器件:LM4040

大家好、我希望为温度传感器构建一个接口电路、这可能是一个具有1k 或10k Ω 电阻器的热电偶。  

我找到了此应用手册:  

RTD 传感器使用该电压基准的相关信息。  

根据我的理解、本文档指的是使用100欧姆 RTD 传感器、1k 或10k 欧姆热电偶是否能够很好地用于此配置? 如果不是、有人可以向正确的方向指出我吗?

提前感谢您的参与、

Gabriel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    简而言之、您可以。 选择100欧姆作为1mA 的示例、但较大的 RTD 电阻器的电流会更低。 唯一的限制是电阻值、该电阻值需要 LM4040提供大于10mA 的电流。

    理论上、RTD 传感器的基础知识来自本应用手册、配置是 LM4040 DS 的8.2.6简化配置。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    请注意、您的链接中显示的电路高度简化。 要在工业环境中工作、尤其是使用更长的电缆时、您可能需要额外的保护和滤波。

    Kai