This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54627:TPS54527至 TPS54627

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54627, TPS54527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655880/tps54627-tps54527-to-tps54627

器件型号:TPS54627
主题中讨论的其他器件: TPS54527

你(们)好

我们正在考虑将 TPS54527的引脚替换为 TPS54627、因为需要更高的输出电流能力。

基本上,我相信这种更换是没有问题的。  

请告诉我们您的注意事项(如果有)?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否介绍您的应用、输入电压、输出电压、IO?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Gavin

    输入电压:12V
    输出电压:5V
    Iout:最大值 6A (典型值3A)

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54527可能不包括6A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、您可以使用627来替换应用程序上的527