This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3012:最低电压规格

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667304/ref3012-minimum-voltage-spec

器件型号:REF3012

请告知 REF3012是否可由1.8V 电源供电?  大多数电源的容差为+/-3%、这意味着它可能略低于1.8V。  可以吗?  或者电源是否必须始终高于1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JatanNaik、您好!

    对于 REF3012、最小工作电压为1.8V。 此信息位于第7.3节的脚注中。 这对于电流负载大于0的 REF3012有效。
    如果略低于1.8V、则正常。 1.8V 电压生效的唯一时间是器件提供其最大电流。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表明确指出、输入电压必须大于或等于1.8V。 1.8V - 3%将是1.746V。 但这不是数据表中提到的。 它是1.8V!

    另外请注意:数据表中给出的许多规格仅在 Ta=25°C 时有效 因此、输入电压不会低于1.8V。

    Kai