This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61500:使用可调光 LED 驱动器进行 WEBENCH 仿真

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61193, LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666655/webench-tools-tps61500-webench-simulation-with-dimmable-led-drives

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件:TPS61193LM3429

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

是否可以在 WEBENCH 仿真器中使用此器件? 如果没有、是否有任何具有 LED 调光功能的器件、我可以在 WEBENCH 中使用哪些器件进行仿真?

抱歉、如果这个问题不够明智、但我找不到这样的器件。 还检查了 TPS61193。  

此致、

Justinas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们的大多数 LED 驱动器还无法在 WEBENCH 环境中进行仿真。 您对此器件有任何具体问题吗? 我们很高兴通过这个论坛来回答这个问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!

    我正在尝试找到一个高频(大约1MHz、或多或少)直流/直流升压器、用于为 LED 供电和调光、因此我对该器件还没有任何具体的问题。
    您说过大多数 LED 驱动器。 这是否意味着 WEBENCH 上有一些可用仿真的驱动器? 您能提到其中的一些吗? 谢谢:)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉重新发布、但是否有任何 TI 器件可提供仿真? 我找到了 LM3429、但晶体管可能位于控制器内部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justinas、您好!

    我们确实有一些器件提供了 PSPICE 模型、例如 LP8863。 但在 Webench 工具中不可用。

    - Sheng