This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:未使用输出

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655281/tps92630-q1-not-used-output

器件型号:TPS92630-Q1

您好!

 我需要验证以下条件。

其中一个输出未使用、它连接到 VSNS。

相应的 PWM 输入未连接到 GND、而是连接到正电压。

该输出端的电压/电流是多少?

电流是否与其他两个使用的输出处于同一电平?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umberto:

    当您说不使用输出时、您是否意味着没有 LED 连接到输出? 在这种情况下、我认为通道将被视为开路故障。

    此致、

    谢利·何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,输出上没有 LED 连接,但输出通过电阻器连接到 VSNS。

    输出电流和 VSNS 上的电压是多少?

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:

    当使用电阻分压器时、假设没有故障置位、则电流应为设定值。 但在大多数情况下、会使用千欧姆电阻器、因此会检测到开路故障。