This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:定制电池化学成分

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662948/bq34z100-g1-custom-battery-chemistry

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

大家好、

我将 Battery Management Studio 1.3.80与 BQ34Z100-G1和 EV2300搭配使用。

我需要使用以下电池类型:

  • eneloop 1800mAh
  • EnerSys Cyclon X 和 Cyclon E

它们不在 BQ Studio 数据库中。 如何手动添加它们?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:

    • eneloop 电池为1.2V (3节串联电池)、
    • EnerSys 为2V (2节串联)。

    应该适当地为3.6V 和4V 的单节电池设置配置、还是从 IC 的角度来看、这是多节电池设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    对于您的主要问题:

    请使用 GPCCHEM 工具查找这些电池的匹配项。 可以通过这些电池中的单节电池或整个电池组找到匹配项(但请更新 config.txt 中的系列值以反映此情况)。 有关如何匹配化合物 ID 的更多信息、请参阅 GPCCHEM 工具的用户指南、网址 为 http://www.ti.com/tool/gpcchem

    对于第二组问题:

    eneloop 电池是3S 配置、而 EnerSys 电池是2S 配置。

    从 IC 的角度来看、这是一种多节电池设计、但大多数器件参数都是单节电池值。 在更改 DataFlash 中的序列值之前、请确保将电池更新正常电压更新为。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、
    请告诉我是否正确理解:我需要使用 BQ battery studio 工具+ EV2300进行一些测量、向您发送日志文件、然后您将通过电子邮件向我返回我的 CHEMID 是什么?

    对于 Cyclon Enersys 电池、我是否只能更改容量参数? 因为我看到工具中提供了2500mAh (我需要500mAh 和8000mAh)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    您将使用 bqStudio 和 EV2300进行日志记录、并按照上面链接中的说明将其提交到工具。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回答。 请说明我确切需要做什么? 如果我不喜欢这个,Bq studio 可以用一个日志来处理这种情况吗? 您是指将在 bq studio 中可见的链接吗? 在提交日志之前、您需要我采取什么行动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    此工具将匹配您的单元格特征与数据库中的单元格特征、并确定哪个单元格与您的单元格最匹配。 该工具的输出为 ChemID。 然后、在对电量监测计进行编程时、您可以通过 GPCCHEM 工具在 CHEMISTRY 选项卡中输入 CHID 输出。 如果该工具确定您的电池与现有化学物质不匹配、我们将对达拉斯的电池进行表征、从而在数据库中创建要匹配的新化学 ID。

    有关如何执行 ChemID 匹配的信息、请参阅 :www.ti.com/.../slva725

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、我将尝试继续使用此工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请解释一下您的意思是什么?

    "从 IC 的角度来看、这是一种多节电池设计、但大多数器件参数都是单节电池值。 在更改 DataFlash 中的序列值之前、请确保将电池更新正常电压更新为。"

    "电池更新正常电压"寄存器的名称是什么? 我在任何地方都找不到它,那是一个 speach 的数字吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (大家好、我想我会在这里有所帮助、因为我对这个线程感兴趣)我认为应该是:"闪存更新正常电芯电压"、它可以在闪存存储器的数据存储器>电源部分找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、
    我也只想知道这个寄存器、但我不知道它与任何事情有什么关系。 我无法理解的是、我的每个电池最多有2节2.2V 电压。 是多节电池还是单节电池设计? 因为根据我的理解、我现在需要将器件设置为使用外部分频器、因为它采用多节电池设计? 如果我将电池节数设置为2并将电压设置为4.4V、那么它是否会认为满电压为8.8V 或4.4V? 这对我来说非常不清楚。 我缺乏合适的指南、TI 员工在该论坛上的回答时间非常非常长(如果有)。 我们想在最终产品中实现这个芯片、我不明白为什么支持这么差。 应与可以向我们逐一显示如何设置这些寄存器的人员进行 TeamViewer 会话。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ34Z100-G1规范、TI 文档:"SLUSBZ5B"中介绍了您的大部分要求: www.ti.com/.../bq34z100-g1.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但却没有。 这些文件包括许多不具体的、非常通用的例子。 没有一个示例可让用户通过寄存器逐步配置实际电池。 它只会以某种方式告诉不在乎的人该怎么做。 我在那里也没有找到我的问题的答案、这就是为什么我在这里发布了这个问题。