This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:EN 阈值

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561201, TPS62135, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654963/tps561201-en-threshold

器件型号:TPS561201
主题中讨论的其他器件: TPS62135TPS62125

使能高阈值是否在器件之间具有合理的可重复性?  我的应用需要实现低电池截止频率、我想将 TPS561201的 EN 引脚与齐纳二极管和电阻器结合使用、作为一种粗糙的低电池关断电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    1.6V 和0.8V EN 阈值是考虑器件间差异的极端值。 实际上电电压应低于1.6V、实际关断电压应高于0.8V。 我不太理解您的应用。 能否给我发送一份粗略的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    此应用手册是否有助于说明这一点? www.ti.com/.../slyt730.pdf

    我们有 TPS62135/6 (以及较低电流 TPS62125)、可通过其精确的 EN 引脚在精确的输入电压电平下禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    我基本上想将 EN 引脚用于 UVLO、可以使用电阻分压器或从 Vin 到 EN 引脚的齐纳二极管、并使用从 EN 引脚接地的偏置电阻器。 只是想知道该器件上的阈值容差是否会现实地允许这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    正如我提到过的、如果考虑器件变化、则会有一个 EN 高电平和低电平的范围。 它不是一个精确或固定的值。 您可以使用电阻分压器来控制 UVLO、但与非常精确的器件 UVLO 不同。 您是否需要此器件的 EN 阈值分布(最大值和最小值)? 我可以为您检查我们的 ATE 数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不必如此精确。 我主要是为了防止12V 铅酸电池意外深度放电、最后一个防线。 因此、如果它在11V - 9.5V 范围内关闭、这是可以的。  如果您有一些 ATE 数据可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    使用 EN 电阻分压器可能是您的情况下面临的挑战、因为您的 EN 导通和关断电压接近。 最好在9.5V 左右使用齐纳二极管额定电压。 当输入电压降至10.3V 时、所有器件都将关闭。 当输入电压上升到11.1V 以上时、所有器件都将导通。