This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332-Q1:_RST 电压的绝对最大额定值

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655776/tps55332-q1-absolute-maximum-ratings-of-_rst-voltage

器件型号:TPS55332-Q1

您好!

您能告诉我_RST 电压的绝对最大额定值吗?
在6.1绝对最大额定值的数据表中、最大值为5.5V。
但在图11中、_RST 被上拉25.5V。 EVM。
哪一个是错误?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们很快会回复您、请耐心等待。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该引脚使用5V ESD 保护。 因此 、当 RST 电压高于5V 时、ESD 将电压钳制在5V。 RST 引脚和 Vreg 之间的电阻器用于限制发生钳位时的最大电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    感谢你的答复。
    CLAMP 处 RST 引脚的最大电流是多少?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大约20mA、因此请使用>=2k 电阻器来留出一定的余量、最好使用5.1k 电阻器。