This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:标准看门狗运行时的最大开窗口

Guru**** 2618725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655759/tps7b63-q1-maximum-open-window-at-standard-watchdog-operation

器件型号:TPS7B63-Q1

大家好、

我在数据表上有一个问题。

数据表 P.19具有以下说明。

在开窗口期间不接收看门狗装置处理信号。 WDO 在最大开窗口持续时间 t (WD)/2之后被触发。

我认为 WDO 在最大开窗口持续时间 t (WD)之后触发、因为在图25中、WDO 被写为 t (WD)。

哪个最大打开窗口持续时间是 t (WD)或 t (WD)/2?

此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koji Hayashi、

    正确的是、图25和第7.3.7.8节描述了 WTS 连接到逻辑高电平的情况。  当 WTS 为逻辑高电平时、当 t (wd)内的 WD 上发生有效脉冲时、看门狗将作为标准看门狗复位看门狗计时器。  因此、故障1的描述应该表明在 t (wd)内未接收到看门狗装置处理信号。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San

    感谢您的快速响应。
    数据表是否已更新?

    此致、
    高志林