This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2379:SLVA498上的 TPS2379数据表和符号链接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667016/tps2379-tps2379-datasheet-and-symlink-on-slva498

器件型号:TPS2379

你好! TPS2379数据表的链接位于 http://www.ti.com/lit/pdf/SLVA498上

12.1.1相关文档
相关文档如下:
《实现60W 端到端 PoE 系统》、SLVA498

但 本文档不在网站上。 从哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vyacheslav、

    我们最近决定从互联网上获取此应用手册、因为它引用了我们不再推荐用于新设计的器件。 感谢您在 TPS2379数据表中指出此错误。 我们将努力纠正它。

    除此之外、您似乎正在开始新的 PoE 设计、目的是发送60W 和接收51W (或更多)? 我建议您首先观看以下视频、了解有关我们的"高功率 PoE"解决方案的一些初始培训-> training.ti.com/high-power-poe-design-considerations。 在本视频的5:27中、Darwin Fernandez (我们的 PoE PD 应用工程师)讨论了如何使用 TPS2379在 UPOE 设计中实现满足您要求的不合规(符合标准)设计。

    您正在努力实现什么功率级别? 您是否关心 IEEE802.3bt 合规性(新标准-即将推出)? 您是否对其他 IC 解决方案持开放态度、或者您是否出于其他原因选择了 TPS2379?

    请详细介绍您的需求、因为我们最近推出了一套全新的 IEEE802.3bt 就绪型解决方案、其中包括 TPS2373-4和 TPS2372-4。

    请提供更多背景信息、我们可以帮助您快速入门、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vyacheslav、

    我想通过这个主题进行登记、因为我们在一段时间内听到了您的反馈。 请告诉我们、我们是否可以做任何其他事情来提供帮助...否则、我们将假定此线程已解决。

    感谢您关注 TI 的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想更改使用 TPS2379的现有方案(不更改控制器)。 在数据表中有"8.3.4.1外部升压电路(Q1、Q2和 R BLST)注意事项"项、其中引用了 SLVA498。 我记得、本文档介绍了如何计算这些组件。 现在、此信息不可用。 SLVA498不仅包含有关"高功率 PoE"的信息(这就是您删除本文档的原因、因为其中包含重复信息)、还包含有关 TPS2379组件计算的信息。 我自己计算了这些值、但我想将我的计算结果与 SLVA498中的建议值进行比较。

    一般而言、删除过时的信息是一个坏主意、因为如果您不再需要此信息、其他人可能需要此信息。 最好将此信息标记为"过时"并提供实际版本的链接。

    此致、Vyacheslav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyacheslav、

    感谢您更清楚地解释您的情况。 为了方便您、我随附了应用手册。 我相信第5部分就是您所寻求的。

    我们决定从一般网站上删除此应用手册并不是很简单、我们计划在资源可用时立即更新。  对此造成的不便、我深表歉意。

    此致、e2e.ti.com/.../slva498.pdf