This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562219:TPS562219输出电流振荡

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656219/tps562219-tps562219-output-current-oscillation

器件型号:TPS562219

您好、先生:

TPS562219输出电流振荡。

什么是导致电流振荡? 请使用帮助命令解决此问题。

VIN=12V;VOUT=1.2V;IO=0.2A

电流(绿色:电流振荡)

输出纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在一张图片中帮助探测 SW 引脚、输出电压和输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermes:

    我能否知道您是如何以及在哪里测量电流的? 它在输出端的复位电路中是如何运行的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP512是不是磁珠? 如果是,请将其卸下或将其卸下到连接 Vout 和 RP514的线路后面。

    此外、请上传您的布局