This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM317A:输入电压:5、输出电压:2.5V、输出电流:0.2A、温度:30度时出错

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664362/webench-tools-lm317a-error-at-vin-5-vout-2-5v-iout-0-2a-temp-30-degrees

器件型号:LM317A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在以下情况下在 LM317A 使用了 WEBENCH。
然后、WEBENCH 出现如下所示的输出误差。
此误差意味着什么?

[条件]
输入电压:5V
输出电压:2.5V
输出电流:0.2A
温度:30度

[错误]
此 CC 运行时间过长、在完成之前由系统终止

最好的农家
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu、您好、错误意味着计算所需的时间比预期的要长。 我们正在研究这个问题。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、您好!

    感谢您的支持。
    您能在问题解决后通知我吗?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    我们将在解决问题后通知您。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    问题现已解决。 您将能够在本周末之前创建设计。
    我们将在产品投入生产后向您进行更新。

    谢谢、
    Kiran Kumar