This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655114/tps63070-tps63070

器件型号:TPS63070

您好!

问:请告诉我过流保护的响应时间。

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Watanabe、您好!
    未指定确切的响应时间、您能否描述客户方面的主要问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、

    输出电流超过过流限制的时间为1us。
    我的客户似乎认为没有问题、除非过流限制适用于该1us。

    我认为不应使用超过过流限制的条件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工作条件是什么? 出现这种高电流时、VIN 范围、Vout 范围和负载分布?
    客户可以在 TPS63070EVM 上测量它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    条件:

    TPS 63070电气特性
    平均正输入电流限制、因为有3050mA (最小值)的描述
    我认为过流限制将会超出。

    "平均、正输入电流限制"是平均电感器的电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该转换器具有平均电流控制拓扑、因此更重要的是查看平均电流是多少。
    3050mA 是平均电感器电流限值(=升压模式下的输入电流、=降压模式下的输出电流)。

    如数据表的图18和图20所示、当 Vin=3V 和 Vout=8V 时、Iout=1A 几乎位于边缘、因此我不建议在这些工作条件下使用它。

    关于过载保护、根据1uS 电流的大小、如果输出端有足够的电容、则可以在1uS 期间提供所需的能量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的支持。

    我的客户已保存输入电流。
    输入电流为1.2A (最大值)。
    我的客户决定使用此器件。

    此致、