This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:效率计算

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667447/tps54821-effciency-calculation

器件型号:TPS54821

您好!

如何使用  不同的 fset 值计算 TPS54821的效率?

此致、

Bhavishya AJ

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用 WEBENCH 软件来估算效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您提供信息。 但是、当我更改要求重新创建设计的频率时、组件会发生变化。 我希望保留相同的组件并计算效率。
    是否有任何与之相关的公式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个等式非常复杂、我不建议使用它们来计算效率。

    这里是计算效率的快速方法。我们知道、电源损耗包含很多:IC 功率、Cin 损耗、Cout 损耗、L 损耗。 当频率发生变化时、IC 损耗将发生很大变化、而我们要改变的其他损耗也会略有变化。 因此、记住 Cin、Cout 和 L 损耗、并更改频率以获得 IC 损耗、然后可以计算效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。

    我的问题是 、对于1MHz 的频率、我需要计算效率。

    输入为5V。 我们已设计并使用4 个 TPS54821分别产生1.2、1.8、1.03和2.5V 电压。

    此致、

    Bhavishya AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、对于不同的输出、需要更改 L 和 C 以获得更好的性能。

    因此、您可以使用 WEBENCH 生成1.8V 的效率、并将该数据用作其他输出的基准

    如您所知、仿真只是一个参考、获得效率的最佳方法是基准测试。

    如果您仍然希望使用软件来仿真效率、则可以将电路导出到 Tina 以进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我知道这个。 我不想更改任何组件。 我想知道当我提供不同频率时的效率响应。

    此致、
    Bhavishya AJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的意思是 WEBENCH 无法提供所需的数据。 但您可以将原理图导出到 Tina 以进行仿真、无论您需要什么条件。 例如不同的频率、不同的输出```

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    我从 webench 导出到了 Tina。
    如何在 Tina 中查看效率图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难描述仿真效率的方法。 您可以参阅 Tina 帮助文档。