This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:Rsns 公式(36)和所选值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655037/lm5022-rsns-equation-36-and-selected-value

器件型号:LM5022

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LM5022并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我确认 LM5022数据表 P.21 Rsns 公式(36)

我解决了这个问题、结果是0.0676。

我认为电柜值为68m Ω、但选择了100m Ω、尽管有几个电阻高达100m Ω。

我想知道为什么选择100m Ω。

此外、我不知道(Vo - Vin) x 3 x D 的等式(36)中三倍的含义

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett 在另一个 E2E 主题中介绍了这些公式的推导、并解释了引入3x 的原因。 设计人员通常使用 K>1作为边距。 这些公式只是为您提供了一个指导原则、您可以选择68m Ω、但当示例电路的设计人员选择器件时、100m Ω 可能是更可用的器件。 对于不同的 Rsns、您可能需要根据调整 RS1和 RS2。

    请检查以下链接、这样我就不需要在此处重复。

    e2e.ti.com/.../653822

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    最好的爬梯
    新一