This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:自举电容器 TPS65094 PMIC 放置

Guru**** 2467500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656170/tps65094-bootstrap-capacitor-tps65094-pmic-placement

器件型号:TPS65094

你好。 我阅读了 TPS65094 PMIC 的设计指南。

在 SLVUAK0.pdf 中? 第14页 我的读取 要求 -"  自举电容器应靠近 IC 放置、而不是靠近 FET 放置、

尽管输入电容器等其他组件将具有更高的优先级。"

但是、在评估板设计中、该电容器放置在靠近 FET 引脚的位置? 并 通过0 om 电阻器连接到控制器引脚。

我无法使用零电阻器? 并 在 SWX 和 BOOT 引脚之间放置一个电容器、使其靠近控制器?   电容器可以放置在底部层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugene、

    感谢您阅读设计指南、希望我能更清楚地说明这一点。

    对于 EVM、FET 也靠近(在 PMIC 的一英寸范围内)、因此在这种情况下、靠近 PMIC 和 FET 也是一样的。 如果 FET 远离 PMIC (例如4英寸)、则我建议将自举放置在更靠近 PMIC 的位置、而不是更靠近 FET 的位置。

    包含0欧姆电阻器、以优化控制器环路。 有几篇关于控制器环路优化的好文章、我在这里的底部链接了几篇。 您不一定需要 DRVH 0欧姆、BOOT 0欧姆和 DRVL 0欧姆。 通常、DRVL EMI 要小得多(在大多数情况下、GND 和 Vout 之间的差值比 VIN 和 Vout 小得多)、因此 DRVL 0欧姆可以省略。 此外、BOOT 0欧姆和 DRVH 0欧姆可以有效地发挥相同的作用、因此通常实际只需要一个。 您可以将引导电容器放置在底层。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    www.ti.com/.../slyt465.pdf
    www.ti.com/.../slpa010.pdf
    e2e.ti.com/.../how-to-use-slew-rate-for-emi-control
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、感谢您的回复。
    现在、我可以优化我的设计。