This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:LM27402输出故障问题

Guru**** 2562910 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403, LM27402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666254/lm27402-lm27402-output-fail-problem

器件型号:LM27402
主题中讨论的其他器件:LM27403

你(们)好

我在使用 LM27402SQ/NOPB (WQFN 类型)时遇到问题

我构建了一个电路、可在19V 输入下获得12V/4A 输出。 但失败了。

我使用 TI Webench 作为参考电路、其信息如下所示。


测量 VDD 时、输出0.7V 锯齿波形或正弦波。 我想得到帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyung、

    您是指部件 VDD 还是您的输出电压? 我将尝试仿真该电路并返回。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压大约为0 - 0.5 [V]。

    当测量 VDD 部件时、测量的正弦波形为0.7 [V]。

    我再次检查了电路和部件、目前正在检查页面图案。

    我还想知道是否有部分艺术品必须用粗体显示。

    这个问题现在非常重要、需要快速解决。 寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请根据原理图更改您的组件值。 您的设计具有非常低的电流限制和错误的补偿。 您的运行频率相当高。 建议尽可能更改为300kHz-500kHz 范围。 下面的原理图中的值是针对您的原始工作频率而设计的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、不要担心原理图中的器件型号是否显示 LM27403/与 LM27402相似
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更改了 RC2、CC3、RC1、CC1、CC2、 Rfadj、Rs、Cs、Riset 部件、 但无法获取输出。

    与上一个波形的差异是 VDD 不是正弦波形、而是测量了0.7 [V]的直流波形。

    如果我需要更改任何其他器件、请告诉我

    对于升压反馈、感觉有问题... 寻求帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 IC 的 VDD。 此外、请勿将 Rfadj 更改为更低频率、您可以保持其与练习所用的频率相同。此外、请确保不会填充错误的元件、例如引导电容器。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有什么输出电容器值。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次验证了所用器件的规格。
    输出电容为1uF。
    VDD 仅增加到0.7[V]、根据测试条件、正弦波形之前已输出、但现在已固定为直流波形。
    我认为我们现在需要重新验证问题所在。
    我始终感谢你的帮助。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 VDD、EN、VOUT 波形。

    SW 引脚波形与 VOUT 类似。

    正如您提到的、我更改了所有组件并将其全部检查、但 VOUT 仍然为0V。

    输出电容为1uF。

    我连接了两个47 μ F、但仍然无法正常工作。

    有什么可以尝试的吗?

    PCB 布局可能会成为问题吗?

    我使用了0.3mm 宽的导轨连接 GND、VDD、CBOOT、SW、VIN、 PGOOD。

    但其余部分(COMP、FB...) 使用0.111mm 宽履带。

    此致、
    孙进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请仔细检查 CBOOT 值、然后向我发送实际原理图和电路板布局屏幕截图。 您是否尝试更改 IC。 可能已损坏。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PCB 图稿(原理图与  在第一个线程上上传的图相同)

    我还连接了 VDD 和 EN 波形(我上次没有上传)

    我更改了 Cboot、但问题未解决。

    我上次尝试更改 IC、但情况相同。 (我们有两个样本,它们都有相同的问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送包含您所做更改的更新原理图。 这可能是电路板的布局问题。 布线看起来确实非常窄。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在输出端使用330uF 电容器。 您可以使用220uF 电解电容器和100uF 陶瓷电容器的并联组合。 我仿真了电路、它工作正常。 还要确保您的输入19V 源不受电流限制。

    此致、
    Mathew