Other Parts Discussed in Thread: LM4040
主题中讨论的其他器件:LM4040
您好!
我将 LM4050QAEM3-2.5/NOPB 2.5V 电压基准与运算放大 器(单电源12V)结合使用、作为1.1mA 的电流源。 请参阅随附的原理图。
该电流 由大约0.5米远的电阻器消耗。 电阻器的正弦线与 我的器件在同一根电缆中的220V 交流电源线并联。
我无法更改它。
在 EMI 测试中、通过 耦合器件向主电源线注入150kHz-80MHz 的射频信号调幅、20V 时的音调为1kHz 调制、
我发现、LM4050的基准电压将从其2.5V 标称值(介于0V 和 电源电压至基准电压之间)显著上升和下降
谐振频率下的噪声。
我目前所做的工作:
-我使用 了一个与 LM4050并联的2.2nF 陶瓷电容器
-我在连接电阻器的信号线路中使用了电感器680uH
-从电流源信号线路到接地、我使用了一个2.2nF 陶瓷电容器
问题:
1. 是否知道通过注入射频信号影响电压基准值的行为?
2.我可以采取什么措施来避免这种行为?
3.是否有其他电压基准没有此类行为?
有什么想法吗?