This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM27402SQEVAL:LM27402SQ 电路输出故障问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666178/webench-tools-lm27402sqeval-lm27402sq-circuit-output-fail-problem

器件型号:LM27402SQEVAL

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好


我在使用 LM27402SQ/NOPB (WQFN 类型)时遇到问题

我构建了一个电路、可在19V 输入下获得12V/4A 输出。 但失败了。

我使用 TI Webench 作为参考电路、其信息如下所示。


测量 VDD 时、输出0.7V 锯齿波形。 我想得到帮助。