This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:关于 TPS26602#39;s 瞬态浪涌测试对应关系。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664940/tps2660-about-tps26602-s-transient-surge-test-correspondence

器件型号:TPS2660

客户询问了 TPS26602瞬态浪涌测试对应关系。

Q1:TPS26602是否进行了瞬态浪涌测试(ISO7637-2)?

Q2:如果答案是“否”,您是否进行了另一个瞬态浪涌测试?

※我正在考虑是否不能吸引客户、而不是 ISO7637-2。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    我们已根据工业浪涌要求 IEC 61000-4-5对 TPS2660进行了测试。  

    请参阅应用手册以了解 TPS2660的浪涌测试性能"

    但是、TPS2660也将通过符合汽车标准的 ISO7637-2浪涌测试。

    您是否需要符合 Q100标准的器件?

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、Kari-San。

    在这种情况下、无需申请 Q100标准质量、

    但是、由于它计划用于汽车应用、

    有人问我车载使用的浪涌测试。

    此外,我看不到所附的文件。

    很抱歉、您可以再次连接它吗?

    此致、

    Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    请参阅应用手册
    www.ti.com/.../slva833.pdf


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    TPS2660应通过 ISO7637-2测试、因为 IEC 浪涌的能量水平比 ISO7637-2更严格。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    此主题中的客户状态更新。

    在客户应用中、另一家公司的二极管在"ISO 7637-2测试(2004版)"中提供了电子保险丝析构前端保护。
    由于这种现象、TPS26602也可能无法使用。

    因此、我想提出这一要求。
    我想知道 TPS26602是否符合 ISO 7637-2考试(2004版)。
    (我们必须了解内容、并且需要向客户解释可用的原因。)

    如果可以处理、则无需连接即可使用二极管、因此采用角度将会增加。
    ※注意事项:由于2011版 ISO7637-2测试的测试项目不同(删除了4和5)、因此需要2004年。

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在 TPS2660上有可用于 ISO 测试的测试结果。
    将在明天与您分享。

    您能给我发送一封电子邮件、网址为 karikalan@ti.com 吗?

    此致、
    Kari。