This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5102:预偏置启动

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667344/tps5102-pre-bias-start-up

器件型号:TPS5102
主题中讨论的其他器件:TPS40040

你(们)好

此器件是否支持预偏置启动?

我知道该器件是非常旧的器件。 但是、我们的客户已使用此器件很长时间。 他们问我们一些问题。

如果该器件支持该功能、则当负载电流增加(DCM 至 CCM)时、该器件如何运行(表示行为)。
(低侧 FET 的占空比会立即增加到(1-D) T? 或者占空比缓慢增大?)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    预偏置功能与负载电流递增(DCM 至 CCM)没有关系。

    该器件支持轻负载时的跳跃模式、以提高效率。 在跳跃模式下、低侧 FET 仅提供一个短脉冲而不是全脉冲、因此频率低于 CCM 模式。 当负载增加(DCM 至 CCM)时 、负载会缓慢增大。  

    此致。

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    感谢你的答复。

    很抱歉让你感到困惑。
    我想问的是预偏置状态下的同步和异步操作。(不是 CCM 和 DCM)
    当转换器以预偏置操作启动时、由于低侧 FET 因不灌入电流而关闭、因此转换器将以异步操作运行。
    因此、器件开始异步运行、然后在启动后转换为同步运行。(实际上、我们测量了、并且看到了器件看起来以这种运行方式。)

    我的理解是否正确?
    如果我的理解是正确的、那么该器件是否具有预偏置功能?
    如果是、当该器件从异步模式转换为同步模式时、该器件如何工作?
    占空比会逐渐增加? 或者占空比将变为高电平,直到立即达到(1-D)*T?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    很抱歉、我更困惑。

    通常、异步或同步是两种整流。 同步整流使用 MOSFET、异步整流使用二极管。 它们与预偏置功能没有关系。

    您能否上传波形并说出问题所在?

    此致。

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    (很抱歉让您感到困惑...)

    我的问题是该器件是否具有预偏置启动功能? 或者不是?

    另一个问题是此器件在预偏置启动时的行为如何? 占空比逐渐增加? 或立即增加?

    数据表中没有关于预偏置启动的说明。 但是、测量行为似乎该器件具有预偏置功能。

    这就是我问这个问题的原因。

    此外、关于同步和异步、它不是配置。

    (同步=两个 FET (高侧和低侧)。 异步=高侧为 FET、低侧为二极管)它与开关行为有关。

    请参阅以下波形。这是预偏置启动时 TPS40040的波形。 (有一些有关预偏置启动功能的说明。)

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40041.pdf

    高侧是一个短接通占空比、而低侧也是一个短接通占空比。 在高侧关闭和低侧关闭时、该区域是类似的异步行为。

    因为低侧 FET 的体二极管是传导的。 (在预偏置启动时、输出端也没有灌电流。) 这就是我提到同步和异步的原因。

    如果我的理解不正确、请更正。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    感谢您的详细信息、现在我非常清楚。

    这是一个旧器件、我找不到更多数据和块信息。 因此、我们仅 根据  软启动期间的波形分析其预偏置行为。 我认为这也是了解预偏置行为的更好方法。 到目前为止、这只是一种方法。 很抱歉、我无法提供预偏置数据、

    您已经测量到它具有预偏置功能。 请 帮助 捕获  高侧驱动器和低侧驱动器以及软启动期间的 Vout 电压、以了解如何恢复电流。

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    感谢您的支持。
    我与我们的客户就此进行了讨论。
    他们理解这种情况。 请关闭此项。

    此致、
    本志本